Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Is it possible to remotely power cycle an ION 7700?

No, there are no factory commands to power cycle an ION 7700 using telnet or hyperterminal. The meter can only be powered down (or power cycled) locally at the meter.