Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is the Modem initialization string for the ION7650 and ION7550?

Issue
Modem initialization string for the ION7550/7650

Product Line
ION7550
ION7650

Environment
Communication Protocols

Resolution
The modem initialization string for the ION7650 and the ION7550 is 'AT&F' (without the quotes).