Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Error 'COMDLG32.OCX missing' when trying to install Slinger

The following error appears when you are installing Sling on Win 7, Server 2008 or Win 8:


COMCTL32.OCX is an Active X Control that is used by applications to display dialogs. It is widely used, but considered 'old' as it has been replaced in new applications by MS presentation foundation (WPF) . The solution is to reinstall this component.

The description of the problem, how to solve it, and several documents with background information can be found at

http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-files/comctl32ocx-error-in-windows-7/051b2862-b4a1-45fc-aad8-140ed32dc682


Legacy KB System (APS) Data: RESL210067 V1.0, Originally authored by CoBu on 12/18/2012, Last Edited by CoBu on 12/18/2012
Related ranges: Vizelia, REM, EVO, EPO, Hosted Simple Energy Management Solution (SEMS)

Schneider Electric Česká republika

Potřebujete pomoc?

  • Nástroj pro výběr produktů

    Rychle a snadno vyhledávejte správné produkty a příslušenství pro vaše aplikace.

  • Získejte nabídku

    Poptejte nás online a náš lokální specialista se s vámi spojí!

  • Kde nakoupit?

    Jednoduše najděte nejbližšího distributora výrobků Schneider Electric ve vašem okolí.

  • Centrum nápovědy

    Zdroje podpory pro všechny své potřeby najdete na jednom místě.

  • Dokumentace k produktům
  • Software ke stažení
  • Nástroj pro výběr produktů
  • Hledání náhrady za produkty
  • Centrum nápovědy a kontakty
  • Najít naše pobočky
  • Získejte nabídku
  • Kde koupit
  • Komunita Schneider Electric
  • Profil společnosti
  • Nahlásit nevhodné chování
  • Přístupnost
  • Newsroom
  • Investoři
  • EcoStruxure
  • Vyhledávání pracovních míst
  • Blog
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Oznámení o souborech cookie
  • Podmínky použití
  • Změnit nastavení souborů cookie