Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
iEM32xx: Impulse Voltage Test Results / Voltage Surge Withstand Information

Language:
English

Issue:
Provide details on iEM32xx meter conformity to impulse voltage test under EN 50470-1:2006 clause 7.3.3.

Product Line:

iEM3210
iEM3215
iEM3250
iEM3255
iEM3235

Environment:
Meter compliance and certification documentation.

Cause:
Compliance verification for impulse voltage and surge withstand capability per EN and IEC standards.

Resolution:
Refer to attached excerpt from the test report confirming iEM32xx meter conformity to EN 50470-1:2006 clause 7.3.3. Associated standards include IEC 61010, EN 60664-1, EN 61439-1/-2, BS EN 61439-1:2011. Overvoltage category III and surge withstand capability apply.




Schneider Electric Česká republika

Přílohy
iem3200.pdf [52.88 KB]