Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is the maximum humidity acceptable with the Altivar ATV61 and 71 drives?

Issue:
Maximum humidity acceptable with the Altivar ATV61 and 71 drives.

Product Line:
Altivar ATV61 and ATV71

Environment:
All

Cause:
humidity

Resolution:
95% maximum without condensation or dripping water.