Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What are the frame sizes of ATV61 and ATV71 drives?
Issue:
Frame sizes for ATV61 and ATV71

Product Line:
ATV61 ATV71 Altivar drives

Environment:
All

Cause:
n/a

Resolution:
See Attached Chart and use the Engineer Frame column based on the part number of the drive.

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
Frame sizes atv61_71_framesizes_iv.xls [29 KB]