Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What product line replaces the Class 8839 PowerGard CPA CPC CPD 18-pulse drives?
Issue:
Need a replacement for the Class 8839 PowerGard CPA CPC CPD 18-pulse drives?

Product Line:
PowerGard Class 8839

Environment:
All

Cause:
Replacement or new application

Resolution:
The PowerGard 18-pulse drive product line is obsolete.  The ATV680 and ATV980 product lines are the functional replacements. These are Active Front End units.