Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Please confirm that RA1GA75105 is not in production anymore?

The RA1GA*** are out of production since several years (>10). The RA1GA75105 was a three phase thermal relay for setting between 75 and 105A. You can replace it by a LR9G115 from 28 to 115A or LR9G225 from 57 to 225A.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Produkt:
Řada:
Zjistěte více
Produkt: