Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is the part number for the M221 24 vdc power connector?
Issue:
Is there a part number to order the power connectors for the M221?

Product Line:
M221

Cause:
Customer misplaced the connectors and requires new ones.

Resolution:
The part number for the 24 vdc power connectors for 24 vdc is TMAT2PSET and this is a set of 5 removable screw type connectors.