Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Where can I find information on the ATS48 analog output?

Article available in these languages: Španělština

Issue:
Information on the ATS48 analog output?

Product Line:
ATS48

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
The analog output can be assigned to reflect one of the following:
1. motor current
2. motor torque
3. motor thermal state
4. Power factor
5. active power
The analog output can be scaled between 50 and 500%.  For a more detailed explanation of the scaling and parameters please see the attached.

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
ATS48_AO Analog output assignment calculation.pdf [413.36 KB]