Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
MC_touchProbe Window function is not possible when touch probe is connected in LXM32
When the probe is connected in LXM32, the windows function MC_TouchProbe is not permitted. Our work around is when axis is in window position, the MC_TouchProbe function is active. When axis is out of windows position, the MC_TouchProbe function is inactive.

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
MC_TouchProbe.pdf [107.05 KB]