Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Can M241 control LXM28 via modbus ?
In fact ,LXM28 can not be control with Modbus ,CN3 only can be used as commissioning interface for SoMove .
Modbus (commissioning interface) 1
Modbus (commissioning interface) 2Modbus (commissioning interface) 3Modbus (commissioning interface) 4

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Produkt:
Zjistěte více
Produkt: