Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Why M218 can not keep the retain data after power off?
If you define a variable like "aaa", and you move it to %MW0. %MW0 is in retain area, but variable "aaa" is not a retain data, so "aaa" will over-write the %MW0 value, which cause %MW0 can not retain data. If you want variable "aaa" to keep data, you just define the variable as retain variable.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Produkt:
Zjistěte více
Produkt: