Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Use the serial port 1 of Twido as Modbus port,could the program cable be used as the communication cable?
No,the communication cable connecting to serial port 1 should short pin 5 and pin 7.