Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Are the VW3A1101 stored files lost if the HMI is disconnected from a drive?
Issue:
VW3A1101 stored files in the HMI.

Product Line:
ATV61  ATV71

Environment:
All

Cause:
Would like to transfer files

Resolution:
No.  The files that are stored in the HMI remain intact when the HMI is disconnected from the drive.