Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Do the ATS01 soft starts have combination short circuit current ratings?
Issue:
Combination of short circuit current ratings on ATS01

Product Line:
ATS01

Environment:
All Modes and Serial Numbers

Cause:
None

Resolution:
The ATS01 soft starts do not have overload protection so they cannot be used in combination with other components to achieve the combination short circuit current ratings.