Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What causes error "Unknown header in the file:" when downloading Unity firmware?
Issue:
Dowloading Unity copro or executive firmware displays error.

Resolution:
If flashing the CoPro firmware, make sure you are using FTP protocol.
If NOE, use FTP protocol.
Is the .bin / .ldx file correct for the PLC type?