{}

Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is the minimum and maximum mounting depth for the SYAOPT1, and does it fit into the NetShelter 4-post rack?
Issue:
Customers may want to make sure the SYAOPT1 will mount into a particular cabinet, especially our 4-post racks.

Product Line:
Symmetra 4-Post Rack Mounting Rails SYAOPT1

Environment:
All serial ranges.

Cause:
Customers want to make sure the Symmetra 4-post rails will mount into their rack.

Resolution:

Yes, the SYAOPT1 will mount into both the NetShelter AR203A and AR204A. They are 29.42" (747mm) deep.
Minimum Mounting Depth: 27.5" (698.5mm)
Maximum Mounting Depth: 34.5" (876.3mm)

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Řada:
Užitečné články
Zjistěte více
Řada: