Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Can I run an ATV312 in 3 wire control while in sink source mode?

Issue:
N/A

Product Line:
Altivar Machines, Altivar 312

Environment:
All serial numbers for ATV312

Cause:
N/A

Resolution:
No, sinking the logic inputs on an ATV312 will not work with 3 wire control. To use 3 wire control you would have to source the inputs