Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Does the ATV312 have a Safe Torque Off?
Issue:
ATV312 Safe Torque Configuration

Product Line:
ATV312

Environment:
All serial numbers for ATV312

Cause:
N/A

Resolution:
No, the ATV312 does not have a Safe Torque Off option. That feature is only compatible with the ATV32, ATV320, ATV61, ATV71 , ATV630 and ATV940 drives