Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is the F10 fault on a TR Inverter/Charger?

Environment:

12V or 24V DC battery systems

Cause:

F10 indicates a high battery voltage condition:

Above 15.5 V on a 12 V system
Above 31 V on a 24 V system

This typically occurs when the batteries are wired incorrectly, or an external charging source is pushing the voltage too high.

Resolution

Verify the batteries are connected in the correct configuration for the system (12V or 24V).
Check for external chargers, alternators, or solar controllers causing over‑voltage.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Produkt:
Zjistěte více
Produkt: