Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Are preset speeds active on the ATV212 when in local control?
Issue:
Can the preset speeds be used when ATV212 is in local control?

Product Line:
ALTIVAR 212

Environment:
All serial number

Cause:
N/A

Resolution
No, preset speeds are not active when in local control.