Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
How to program an input on the ATV12 to freewheel stop?
Issue:
Configure an ATV12 to freewheel stop

Product Line:
Altivar 12

Environment:
All serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
To program an input to freewheel stop on the ATV12 use the following steps from RDY:

Press enter to rEf
Turn clockwise to ConF press enter.
Turn clockwise to Full press enter.
Turn clockwise to Fun press enter.
Turn clockwise to Stt- press enter.
Turn clockwise to nSt press enter.
Select the input  to use for nSt press enter.
Esc back to the beginning and cycle power.