Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What can I do if the PLC TM221 reboots continuously after an update with firmware 1.3.2.1 SP1?
This issue can be solved by downloading any application in the PLC TM221 via USB in powerless mode (no power supply connected).
After that, the issue will not appear anymore.