Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What are the difference between the HMIG3U versus HMIG5U?
Issue:
What are the difference between the HMIG3U versus HMIG5U?

Product Line:
HMIG3U, HMIG5U

Resolution:
The HMIG3U is a Magelis operating in a proprietary OS with Runtime.  Whereas, the HMIG5U is running Windows 7 Embedded operating system with PC base Runtime.