Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Alternative for standard locking system for Thalassa PLD
For the installation of an alternative to the standard DIN barrel on handle from PLD enclosures by a DIN barrel with another number of key. Example of DIN barrel usable on handle from PLD enclosures - DIN barrel made by JMP Diffusion type 1327/999 - DIN barrel made by EMKA type 1109-U1-N See document in attachment.

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
Alternative for standard locking system for Thalassa PLD.pdf [168.22 KB]