Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is the Part Number for the screen of an HMISTU855?
Issue:
The screen on the HMISTU855 is broken but the Processor is still working. Is it possible to replace just the screen? If so, what is the part number?

Product Line:
HMISTU,  HMIS5T, HMISTU655, HMISTU855

Resolution:
The part number for the screen module of the HMISTU855 is HMIS85W.