Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Can you power up the ATV312 with an external 24VDC supply?
Issue:
ATV312 powered up with external 24VDC supply

Product Line:
Altivar 312, ATV312

Environment:
All

Cause:
3-phase power not available. There may be a need to program the drive before shipping it to an end customer, for example.

Resolution:
No, the ATV312 drives cannot be powered up using an external 24VDC power supply.