Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What can cause a status of NST on an ATS48 soft start?
Issue:
Soft Start in Freewheel Stop

Product Line:
ATS48

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
nst

Resolution:
NST can be caused by a logic input assigned to LIA (forced to freewheel stop) or a serial link problem such as a defective remote keypad.