Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Does the ATV312 have load sharing functionality?
Issue:
Load sharing functionality on an ATV312

Product Line:
ATV312

Environment:
All model numbers, all serial numbers

Cause:
Application requirement

Resolution:
The ATV312 does not have any Load Sharing functions. Recommend using the ATV71 or ATV930 series drives.