Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Video: Adding a device profile to an AS-i configuration using Ecostruxure Control Expert (formally Unity Pro).
Issue:
How do you add a device profile in the AS-i configuration using EcoStruxure Control Expert ( formally Unity Pro)?

Product Line:
AS-i, Quantum , Premium

Environment:
Ecostruxure Control Expert ( formally Unity Pro)

Cause:
Unable to create the profile into the software.