Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
How do you set up the analog output or AO1 on the ATV61 and ATV71 drives?

Article available in these languages: Španělština

Issue:
Setup for analog output or AO1 on ATV61 & ATV71.

Product Line:
Altivar ATV61 and ATV71

Environment:
All

Cause:
Needs to set up the analog output for frequency with min 4mA and max 20mA.

Resolution:
Programming
Menu 1.5 I/O or inputs and outputs
AO1 assignment
Assign to motor frequency
Type: current
Min 4mA Max 20mA