Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
When I put base station in the metal enclosure, how much will transmission distance be shortened? (Max 50m?)
It will depends on the shape, dimension, type of metal, thickness and so on of the enclosure.