Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What size speed potentiometer to use on the Schneider Electric VFDs?
Issue:
Speed potentiometer size to use on Schneider Electric VFDs.

Product Line:
Altivar 61, Altivar 71, Altivar 312, Altivar 12, Altivar 212, Altivar 32, Altivar 58

Environment:
All serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
The Schneider Electric VFDs will work with any potentiometer with a rating from 1k Ohms to 10k Ohms.