Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Is there a controller inside card option for ATV630 process drive?
Issue:
Controller optional inside card for ATV630 process drive.

Product Line:
Altivar ATV630

Cause:
Wants to know if they can get an IMC card for the ATV630 drives?

Resolution:
No there is not an option for a IMC card on the ATV630 drive.