Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Is there a lockable enclosure with VESA mounts for the HMIGTO?
Issue:
Is there a lockable enclosure with VESA mounts for the HMIGTO?

Product Line:
HMIGTO series (HMIGTO2310, HMIGTO3510, HMIGTO4310, HMIGTO5310, HMIGTO6310)

Resolution:
No, Schneider Electric does not offer a lockable enclosure with VESA mounts for the HMIGTO. A universal enclosure will need to be sourced from a 3rd Party manufacturer.