Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Can the Altivar 312 drive be powered up with an external control voltage?
Issue:
External control voltage to power up an ATV312 drive.

Product Line:
ATV312

Environment:
All serial numbers for ATV312

Cause:
To program the drive with external voltage

Resolution:
No.  The VFD needs full supply voltage to power and program the drive.