Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Customer is using a Remote Firmware Version 2.x, how can he use the Selectors Changing in RUN mode?
If the Remote Firmware is already in V2.x version the customer can reconfigurate it with the Configuration Software V2.x in order to have the Selector change in RUN mode.