Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Is it possible to assign bits within a word to a coil in Control Expert (formerly Unity Pro)?
Yes. Use the WORD_To_BIT block. Likwise you can assign bits within a project to a word by using the BIT_To_WORD block






R-6-30-17