Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is the impedance of the analog input AI1 on the ATV12 drive?

Article available in these languages: Španělština

Issue:
Impedance of the ATV12 Analog input AI1.

Product Line:
All ATV12 drives

Environment:
Analog input 1

Cause:
None

Resolution:
Analog input AI1 can be configured as a voltage input or current [AIIt = 5U, 10U or 0A].
Analog voltage input can be configured 0 to +5 V or 0 to +10 V (maximum voltage 30 V).  the impedance: 30 kΩ.
Analog current input x to y mA, has an impedance of 250 Ω.