Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What are the baud rate options on the ATS48 modbus port?
Issue:
Needs to know the baud rate for ATS48 modbus

Product Line:
ATS48

Environment:
All

Cause:
Need to use 115.2 baud

Resolution:
ATS48 modbus is only available at 19200 or 9600.
Please note that the remote HMI only works with the 19200 baud rate.