Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What are the replacement temperature sensors for the ATS48 soft starters?
Issue:
Part number of temperature sensors for the ATS48 soft starters?

Product Line:
Altistart 48  ATS48

Environment:
All models

Cause:
Replacement

Resolution:
The replacement temperature sensor is selected based on the ATS48 part number.
There is one sensor per ATS48.
See the attached file.

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
ATS48 Temp Sensor.pdf [187.97 KB]