Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Are fast screws sufficient to ensure the holding of the frame of my Resi9 Electrical Panel on Trunking system?
Yes, the screws supplied with the chassis are sufficient (installed according to the description in the manual).
For more details please click on :https://www.se.com/ww/fr/FR/download/document/NHA7467001