Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Which is the correct variable for MV presence which co-relates to pin no. 8 of Mate N-Lok 9 pin connector in T200S ?

1.1 - Question

Which is the correct variable for MV presence which co-relates to pin no. 8 of Mate N-Lok 9 pin connector in T200S ?

1.2 - Application

This FAQ is applicable when it is required to identify correct variable for a digital input for MV presence.

1.3 - Answer

The variable Aux._MV_Presence_x (TSS54 for switch-1 and TSS85 for switch-2) co-relates to pin no. 8 of Mate N-Lok 9 pin connector in T200S. These two are the only variable for voltage presence/absence, which will be used by Automatism function for switch-1 (TSS54) and switch-2(TSS85) in T200S.


The variable MV_Presence_x (TSS73 and TSS105) are for T200P, where it will be derived from Voltage measurements.

1.4 - Performance

The automatism function will work perfectly fine when Aux._MV_Presence. This digital input is used to detect voltage presence or absence for respective switch.

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
FAQ_T200S_MV_Presence.pdf [117.94 KB]
  • Dokumentace k produktům
  • Software ke stažení
  • Nástroj pro výběr produktů
  • Hledání náhrady za produkty
  • Centrum nápovědy a kontakty
  • Najít naše pobočky
  • Získejte nabídku
  • Kde koupit
  • Komunita Schneider Electric
  • Profil společnosti
  • Nahlásit nevhodné chování
  • Přístupnost
  • Newsroom
  • Investoři
  • EcoStruxure
  • Vyhledávání pracovních míst
  • Blog
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Oznámení o souborech cookie
  • Podmínky použití
  • Změnit nastavení souborů cookie