Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What analog inputs are available on the ATV630 Process Drive?

Article available in these languages: Španělština

Issue:
ATV630 process drive analog inputs available.

Product line:
Altivar Process, ATV630, ATV600, Altivar 630

Environment:
All serial numbers

Cause:
n/a

Resolution:
The ATV630 drive comes with three analog inputs.  Each is programmable to be used for voltage or current.

The Min and Max Values are independently adjustable to allow setting up as voltage or current speed reference for most applications.  For example, 0-10V, 2-10V, 4-20mA, 20-0mA, etc.

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
ATV600 analog inputs.jpg [36.7 KB]