Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Does Schneider Electric offer motor type BDM4564S0115 ?
No, the motor type BDM4564S0115 is a customized version of Brushless DC motor which has special design features unique for the OEM machine builder that uses this model.

This model is proprietary for the OEM machine builder and the sale of this model is restricted to only the OEM.

Customers looking for BDM4564S0115 must contact the OEM machine builder to get spares.

rev 9-16-19

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Produkt:
Zjistěte více
Produkt: