Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
How to fix Modbus communication issue on Flair 23DM

Products concerned
Flair 23DM – réf. EMS58355, with firmware version lower than V2.01

Issue description
The Modbus communication is not working when :

  • network frequency parameter is set to Auto (Automatic detection)
  • and the bus speed is set to Auto-Mode


1

Solutions

  • Without firmware update

Don't set the network frequency parameter to Auto, set the parameter to the current network frequency.

2

  • With firmware update

Update your product with firmware version V2.01 or higher.