Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What Ethernet communication protocols are available for M221 controllers with an Ethernet port?
TM221CE*** and TM221ME*** controllers have an embedded RJ 45 Ethernet port (10/100 Mbps, MDI/MDIX) with Modbus TCP (Client/Server), EtherNet/IP (adapter), UDP, TCP protocols.