Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is the largest SD card we can use for the HMIG3U?
Issue:
What are the specifications of the largest SD card we can use with the Magelis HMIGTO and HMIG3U?

Product Line:
HMIG3U, HMIGTO series

Resolution:
The largest SD card that can be used with the HMIGTO and HMIG3U is 32GB formatted as FAT32.