Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What should the F601 current limit parameter be set to in the ATV212 drives?
Issue:
ATV212 parameter F601 configuration

Product Line:
ATV212, S-Flex 212

Environment:
All

Cause:
What should the F601 current limit parameter be set to in the ATV212 drives?

Resolution:
The F601 Current limit parameter should be set to 110% of the Drives current rating.
Note: If you use a small size motor on a larger drive, you will need to adjust this setting to the motor FLA times 1.1.